This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求提供4 DMIC音频编解码器的解决方案,具有2.0 接口请求

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/641373/asking-for-the-solution-for-4-dmic-audio-codec-with-usb2-0-interface-request

主题:PCM1864中讨论的其他部件

大家好,
请您为4 DMIC音频编码解码器(2.0)请求推荐合适的解决方案吗?

如果没有一个芯片可以支持,请提供此设计的组合。


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Scott,

    遗憾的是,我们没有支持4 DMIC 和USB接口的设备。 我推荐您使用PCM1864作为解决方案的前端,因为此设备最多支持四个数字麦克风。 但是,我们没有USB音频设备能够将四个声道的音频从PCM1864的TDM (或2×I²S)数据连接到USB主机设备。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师