This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:我们希望能够访问Linux驱动程序和TAS5756M的HAL代码

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/631866/tas5756m-we-would-like-to-get-an-access-to-linux-driver-and-hal-code-for-tas5756m

部件号:TAS5756M

您好,Audio的工作人员  

我们正在构建一个智能扬声器平台,在该平台中,我们选择将TAS5756M用于其AMP。

这是我们第一次提出 TAS5756M,但我们对此AMP没有任何经验。  

对于我们来说,获取 Linux驱动程序和TAS5756M的HAL代码来启动 TAS5756M是非常重要的。

是否有人知道我们在哪里可以访问Linux驱动程序和TAS5756M的HAL代码?

非常感谢您的回复!

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel! 我们不会为这些类型的设备生成Linux驱动程序,尽管您可以在Web上找到一些第三方示例。 您应该能够使用PurePath Console 2工具完成所需的所有操作。 您是否有此工具? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jeff,感谢您的回复! 我有两个关于PurePath Console 2 (PPC2)的问题。 1.购买PPC2 HW工具(板)是否也包括我们需要的相关SW工具? 2.我一直在网上搜索PurePath Console 2工具的价格,价格大约为200美元。 这是否是我们对PurePath Console 2工具的单个购买和单元所期望的合理价格水平?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel! 该软件随EVM免费提供,您只需拥有一个链接到TI.com帐户的电子邮件地址。您的电子邮件地址是什么? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我与TI帐户链接的电子邮件地址是vingo1009@gmail.com。