This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I2S与PDM转换器的接口,带2个麦克风输入

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1861
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/641091/i2s-interface-to-pdm-converter-with-2-mic-input

主题:PCM1861中讨论的其他部件

尊敬的团队:

我的客户想要在Android STB上使用两个麦克风,但他们的SOC只有I2S接口。

因此,他们正在寻找一款能够将I2S传输到PDM信号的转换器。

我们是否有这种解决办法?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此设备的主要应用工程师目前不在办公室,明天返回。 我们中的一位员工应该能够在明天回复您的查询,或者至少提供估计答案的更新,因为届时该答案将接近美国的感恩节假期。

    感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    PCM186x设备可以处理的数字和模拟麦克风输入并将其转换为I2S。 首先看看PCM1861。

    www.ti.com/.../pcm1861

    保罗