This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1792:PCM1792问题

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1792
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/640947/pcm1792-pcm1792-issue

部件号:PCM1792

您好,现在我使用PCM1792遇到一些问题,如下所示,您能否帮助您提供一些解决方法的建议

1,我使用PCM1792作为解码。 PCM1792前端信号是MP3,wav格式音频解码器芯片。
2,我使用MCU发送信号来控制PCM1792静音。
3,首歌或下一首歌的正面,PCM1792将发出震动声,如何解决此声音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此设备的主要应用工程师目前不在办公室,明天返回。 我们中的一位员工应该能够在明天回复您的查询,或者至少提供估计答案的更新,因为届时该答案将接近美国的感恩节假期。

    感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您使用e2e论坛! 更改衰减率选择是否会改善杂音? 通过将寄存器19的ATS字段更改为LRCK/8来降低静音功能的速率。 此外,使用示波器捕获静音/取消静音事件也很有用。 可能是因为将数字串扰输入到耗材或输出针脚时出现问题。

    如果可以解决您的问题,请告诉我。

    谢谢!
    保罗