This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4558:RC4558无法工作

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TL074, TL084, LM358, RC4558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/632141/rc4558-rc4558-is-unable-to-work

部件号:RC4558
主题中讨论的其他部件:TL074, TL084, LM358,

您好,  

我是一名业余爱好者,我购买了:
-opamp TL084,TL074,RC4558x2

没有人运行,但另一家制造商的LM358执行此任务,因此我认为电路正常,但我不理解为什么您的运算放大器不运行。 所有这些都在VCC上有9V ,在VCC上有GND

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。
    您能否向我们提供有关您的申请的更多详细信息? 您能否与我们分享您的应用程序示意图?
    我的同事将很快回复并提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在尝试音频应用的电子产品。 其目的是在9V直流电压下为电路供电,并将电吉他作为交流信号

    电路输出被发送至吉他放大器。 以下是示意图。 此电路在LM358运行正常,但无法使用两个RC4558和一个TL074 (上周我在马尔托雷尔市的一家电子商店购买)内的任何一个运算放大器。  

    D1为1N4148。

    此致,