This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:TAS2505 SPK无法正常输出声音

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/632006/tas2505-tas2505-spk-unable-to-output-sound-normally

部件号:TAS2505

尊敬的所有人:

      我在  这个项目上使用了TAS2505。 数据为16kHz采样率,16位,单声道模式。  我的配置如下。 SPK无法正常输出声音。 请帮助我了解寄存器配置有什么问题?谢谢!

静态 const unsigned char TxData[] =              //     要传输的数据表
  //A2DP  接收器 - 启用 扬声器 播放 D类 ///
  ////////////////////  初始化 ////////////////////
  // Px, P0              切换到  第 0页
  0x00, 0x00,
  // 软件 重置 寄存器
  // p0, r1, b0。          Reset = SW Reset - 内部 寄存器
  0x01, 0x01,
  // Px, P1              切换到  第 1页
  0x00, 0x01,
  // LDO 控制 寄存器
  // P1, R2, B5-4。        AVDD LDO 输出 = 1.8V
  // P1, R2, B3。          PLL 和 HP 电平 转换器 = 通电  
  0x02, 0x04,

 
  ////////////////  数字 配置 ////////////////
  // Px, P0              切换到  第 0页
  0x00, 0x00,
  0x04, 0x07,
  0x05, 0x91,
  0x06, 0x18,
  0x07, 0x00,
  0x08, 0x00,
  0x0B, 0x83,
  0x0C, 0x88,
  0x0D, 0x00,
  0x0E, 0x50,
  
  0x1b, 0x00,
  // 音频 接口 设置 寄存器 2-  数据 偏移
  // P0, R28, B7-0。       数据 偏移 = 1
  0x1C, 0x01,
  // DAC 指令 集
  // 筛选 器A - 最佳 性能, PRB_P1
  // p0, r60, b4-0。      处理 块: PRB_P1
  0x3c, 0x01,
 
  ////////////////  模拟 配置 //////////////////
  // Px, P1              切换到  第 1页
  0x00, 0x01,
  // REF, POR 和 LDO BGAP 控制 寄存器
  // p1, r1, b4。          主 参考 = 通电  
  // P1, R1, B3。          POR 电源 控制 = 开机  
  // P1, R1, B1。          LDO Bandgap = 通电  
  0x01, 0x10,
  // 共 模 控制 寄存器
  // P1, R10, B6。         模拟 输出 共 模 = 0.9V
  0x0A, 0x00,
  // P1, R3, B5。          DAC 模式 = 已启用/低功耗
  // P1, R3, b4-2。        DAC PTM 控制 = PTM_P3
  0x03, 0x00,
  // 扬声 器音量 控制 1? 最佳 值 = 0dB
  // P1, R46, B6-0。       SPK 模拟 增益 = 0dB
  0x2E, 0x00,
  // 扬声 器音量 控制 2? 调谐 至 最佳 值
  // P1, R48, B6-4。       SPK 驱动 器增益 = 12.0dB
  0x30, 0x50,
  // 扬声器 放大 器控制 1.
  // P1, R45, B1。         SPK 驱动 程序= 开机 /重置
  0x2D, 0x02,
 
  ////////////////////////  打开  ////////////////////////
  // Px, P0              切换到  第 0页
  0x00, 0x00,
  // DAC 通道 设置 寄存器 1
  // P0, R63, B7。         DAC 电源 = 通电  
  // P0, R63, B5-4。       DAC 路径 =   L+R混合
  // P0, R63, B1-0。       软步进 控制 = 1 步进/WCLK
  0x3F, 0xB4,
 
  // DAC 通道 数字 音量 控制 寄存器
  // 最大 值 = 0dB, 最小 值 = -63dB。   不建议  使用 + 值
  // P0, R65, B7-0。       DAC 音量 = 0dB (0)
  0x41, 0x00,
  // DAC 通道 设置 寄存器 2
  // P0, R64, B6-4。       自动 静音 = 已启用 / 直流 >100 个连续 输入
  // P0, R64, B3。         静音 控制 = 取消静音
  0x40, 0x14
};
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我的一位同事将很快回复,提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    从您的注册设置中,我可以识别以下内容:
    PLL_In = BCLK
    CODEC _CLKIN = PLL
    P = 1,R = 1,J = 24,D = 0,NDAC = 3, MDAC =8,DOSR =80

    进入BCLK引脚的时钟信号的频率是多少?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器