This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:96kHz支持

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/632453/tas5782m-96khz-support

部件号:TAS5782M

数据表告诉我们设备可以支持96kHz,但PPC3 GUI中显示的BQ频率范围仍在24kHz范围内,为什么会这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在使用USB音频作为EVM的输入。 USB音频只能支持48kHz,这就是带宽限制为24kHz的原因。
    在Audio I/O Page (音频I/O页面)中选择另一个输入源,如Optical In (光学输入)或PSIA,并选择96kHz。