This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME4.9724万:驱动单端单电源LME4.9724万和单电源LME4.9726万

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/632031/lme49724-driving-a-single-ended-single-supply-lme49724-with-a-single-supply-lme49726

部件号:LME4.9724万
主题中讨论的其他部件: LME4.9726万
我有一个LME4.9726万输出,需要连接到同时在相同5伏电源上工作的LME4.9724万的同相输入。
根据数据表的图51,LME4.9724万配置了单端输入。
LME4.9726万将语音波段音频输出至LME4.9724万。  LME4.9724万正在驱动600欧姆的平衡音频输入。
LME4.9726万输出在2.5 电压下偏置。  根据图51所示的LME4.9724万电路,我需要参考接地的电压源。
请提供帮助/建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。
    我的一位同事将很快回复,提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Rod,

    您询问如何将LME4.9726万输出与LME4.9724万 SE输入接口,我的理解是否正确?
    正如您所说,LME4.9726万是单端的,在单个供应操作中,它将偏向中端供应。 必须在LME4.9726万输出和LME4.9724万输入之间放置串联电容器。 如果从信号中移除了直流组件,则称为"交流耦合"。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器