This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:TAS5756

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/641157/tas5756m-tas5756

部件号:TAS5756M

亲爱的朋友们:

我们的客户发现TAS5756的以下调整工具错误:

  1. 根据数据表,“高/中频”和“低频”的双四调谐未正确应用于通道A和通道B;
  2. 当在50Hz以下播放扫描音时,我们看到控制台板上的“OVF”闪烁,然后没有声音。 我们必须重新启动调节工具并重置与EVB的连接;
  3. 当播放15kHz以上的扫描音时,我们看到输出电压意外增加(超出扬声器额定功率)。

 请您帮忙检查一下吗?

谢谢,Ian。

我们能否提供有关为何会发生这些情况的最新信息和/或如何在感恩节假期之前纠正这些情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    您使用的主板是哪个版本? 您谈论的是什么杂交? 您是否可以上传调整文件(.xml)?

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Andy:
    PPCMB:AIP006G
    TAS5756MEVM:AIP012A-002
    Hybirdflow3
    我们没有转储调谐文件,我们只尝试了PPC2函数(Biquad过滤器,DRC,增益…) 并在调查阶段演示EVM。
    谢谢,Ian。