This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:未使用引脚的端接

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/631466/tlv320dac3101-termination-for-un-used-pins

部件号:TLV320DAC3101

您好,

让我在下面确认一下。

*我们如何对待未使用的输入引脚(如 AIN1,AIN2)?

  如果您 需要每个未使用的PIN,请将其发送给我吗?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Machida-san,

    如果不使用模拟输入,则应将其通过交流电连接至GND。 换言之,请使用电容器将这些引脚连接到GND。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan-San,

    感谢您的回复。

    您是否有任何建议的电容器值?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Machida-san,

    没有指定的电容器,您可以使用任何去耦电容器,如1uF或左右。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器