This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116D2的电路问题

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/641075/tpa3116d2-the-circuit-issue-for-tpa3116d2

部件号:TPA3116D2

大家好,

客户正在使用 TPA3116D2。 他参考数据表图37示意图中的U2示意图。  他使用一 个TPA3116D2设备。

唯一的区别是C51和C52,它们位于 图 37示意图的U2示意图中。 客户将C51和C52更改为0.68uF。  

其他零件与   图37示意图中的U2示意图相同。  

接通主板电源后    ,图37示意图U2示意图中的L15和L16会产生严重的热量。 R20为47k,R21为75K  

在这种情况下。 当他将R20更改为100K,R21更改为75K时,  L15和L16可以正常工作,但 扬声 器音量 会降低。

当他将R20更改为75K,R21更改为47k时,  L15和L16也可以正常工作。  

U2示意图位于附件中。 请检查附件。

客户想知道是否更改了R1和R2的值,这 是否会影响电路? 电路能否 正常工作?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    请查看TPA3116D2数据表第14页上的表1。 仅使用一个设备,则它应在主模式下工作。 如果输出信号太低,您可以使用更高的增益。  设置 为R20=75K和R21=47k时 ,设备 将被设置为36dB增益和主模式。 36DB是此设备的最大增益。 您也可以放大输入信号以获得更大的输出信号。 我觉得使用上没有问题。

    此致,

    郑少文