This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV134:需要汽车级,四通道音频线路驱动器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV134, OPA1662, OPA1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/641150/drv134-need-automotive-grade-quad-channel-audio-line-driver

部件号:DRV134
主题中讨论的其他部件: OPA1662, OPA1641

您好,

我们要求4通道线路驱动器IC。 要求是从DSP获取4通道单端音频,并在音频主机单元中提供预置,以便连接外部放大器。

我只能在我们的产品组合中看到DRV134/5。 请告诉我们满足此要求的最佳方式。  

此致,

Praveen GD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Praveen:
    我不知道我们的产品组合中有任何其他专门打造的产品线驱动因素。 如果需要真正的差动输出(用于驱动平衡输出),我建议使用汽车认证的运算放大器(例如OPA1641/42或OPA1662)构建线路驱动器。 如果这些输出是简单的RCA插孔,则只需如上所述直接从运算放大器驱动它们就足够了。