This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251D2EVM:TPA3251D2效率更低

Guru**** 2367810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/631832/tpa3251d2evm-tpa3251d2-efficiency-lower

部件号:TPA3251D2EVM

您好,

设置TPA3251D2EVM 2.1 模式,负载为8欧姆,测试结果如下所示。

输入功率,34.7V*2.9A=100.63W。

输出功率,2*(10V*10V/8)+21.5V* 21.5 /8=87.78W

η= 87.78   / 100.63 = 82.26 %。

为什么效率这么低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Li Darren,

    问得好。 EVM的板上拥有更多器件,而不仅仅是 TPA3251。  虽然放大器消耗的大部分电流,但您确实有来自板载运算放大器,12V和3.3V LDO以及降压转换器的电流消耗。  这些设备将会扭曲您的效率数字。

    此致,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么,我减去DCDC输入功率并获得AMP消耗功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,如果您要从系统功耗中减去LDO,降压,LED等的功耗。  您还可以在数据表上找到设备消耗的大致电流。  

    祝您好运,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。