This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:如何配置TAS5756M

Guru**** 2867900 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M, TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/638491/tas5756m-how-to-configure-configure-the-tas5756m

部件号:TAS5756M
主题中讨论的其他部件: TAS5754M

您好,

我准备在我们的新设计中使用TAS5756M,但我只能找到关于如何使用它的非常少的信息,数据表中甚至没有注册地图,有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果需要寄存器地图, 请使用TAS5754M数据表中的寄存器地图。 它们共享相同的寄存器映射。

    此外,还有一个应用说明,详细解释了所有TAS5756M杂交流。 以下是链接:   

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy,
    感谢您的回复,我想知道如何获取PCC2软件,您能否将其发送给我?非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需在此处告诉我电子邮件,我就会让我的主管批准您的访问权限。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy,
    Tks,我的电子邮件是:xiaowu.liu@qdreamer.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是通过电子邮件发送给您的TI帐户吗?  您在登录e2e时是否使用电子邮件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,xiaowu.liu@qdreamer.com未绑定到TI.com帐户。 请您检查一下吗? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请确保您拥有与TI.com帐户关联的正确电子邮件地址。 如果没有这一点,我将无法访问软件。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您有访问权限吗? 如果您仍然需要,请将您的电子邮件地址发送给我。 谢谢,Jeff