This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:THD+N与温度和输出功率

Guru**** 2373240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/631417/tas5421-q1-thd-n-vs-temperature-and-output-power

部件号:TAS5421-Q1

尊敬的各位:
我的其中一位AVAS应用客户有兴趣了解THD+N与温度和输出功率之间的关系。
在Dataasheet中,我们在电源输出部分中有:
功率输出为每个通道18W,4欧姆,THD+N < 1 % ,1KHz,TC=75°C。

简单地说,固定THD+N = 1 % 并提高温度(从75°C到105°C,使Tj保持工作状态),功率输出将如何降低?
您有数据吗?

谢谢!
Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Domenico,
    这是一个好问题。 随着输出FET的损耗,1 % 功率输出将随温度而下降,滤波器电感器将随温度升高而上升。
    限制因素将是过电流关闭时的温度相关性。 数据表中有一条过流关闭的降额曲线。 请查看此内容,以确定您是否能够满足客户的需求。 此图为峰值电流,需要转换为rms以进行功率计算。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gregg:

    感谢您的回答并指出图表,但我认为我仍需要一些链接来将THD+N与温度相关联。

    图9中的图形(过流)未考虑任何THD性能,它与设备在不同温度下可处理的最大功率有关。

    如果我将功率输出(18W,THD+N<1 @75°C)和图4上的信息结合起来,我可以说,在THD+N<1从25°C到75°C的温度下生成18W的功率输出没有任何问题,从图9我可以说我有余量。

    向前看温度我没有任何东西可以与温度重新关联THD。

    在不同温度下是否至少有图4?

    此致,

    Domenico

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Domenico,

    我没有现成的功率与75C时的THD对比。  我需要研究我们的测试数据,以了解可发布的内容。  周末愉快!