This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:根据《TAS2505应用参考指南》中的4.0 11示例,配置I2C后,设备已安装并#39;无法工作

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/640669/tas2505-the-equipment-dosen-t-work-after-i-configute-i2c-according-to-the-4-0-11-example-from-tas2505-application-reference-guide

部件号:TAS2505

亲爱的FAE:

我 根据  《TAS2505应用参考指南  》中的4.0 11示例配置I2C,以检查TAS2505是否工作。 我的配置如下:

I2C地址为0x30,MCLK为11.2896MHz,FS为44.1kHz。 I2C配置与示例完全相同。

但是,设备没有响应。 希望尽快收到回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,欢迎使用e2e,

    您是否正在使用EVM板? 您是否正在使用设备GUI? 如果您不使用EVM板,请分享您的原理图吗?
    您能否读回设备寄存器,以便我们可以确保它们设置正确且I2C通信正常工作?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据《应用参考指南》,我收到的I2C与我写入I2C的内容略有不同,  

    30 00 00 00

    30 04 00

    30 0B 81.

    30 0C 82.

    30 0D 00

    30 0E 80

    但是,我从I2C上看到的是  

    0B 81.

    0C 7E

    0D 03.

    0E 7b.

    我已确认装置已正确接收SDA和SCL。

    我的设备示意图位于"附件"中。

    希望尽快收到回复!