This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:电源电压,定序,电流消耗

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/631963/tlv320aic3104-q1-power-supply-voltages-sequencing-current-consumption

部件号:TLV320AIC3104-Q1
主题:TLV320AIC3104中讨论的其它部件

您好,TI:

我们正在使用 TLV320AIC3104连接到不带Quectel EC21的eCall。  

Quectel EC21 I2C外部上拉电压必须为1.8V。 因此我使用以下电压  

AVDD DRVDD 3.3V

IOVdd DVDD 1.8V

据我在数据表中所见,只要AVDD和DRVDD大于或等于DVDD,它应该是正确的吗?

1.模拟电源使用1.8V有哪些缺点?  

2.电源定序。 如果同时打开所有电源,在最坏的情况下,根据 Luis的这篇有用文章,ADC端可能会出现失真。 这是否意味着来自麦克风的音频信号可能不能正常传输?  

我一直在研究TLV320AIC3104 EVM的原理图,我没有看到任何额外的组件来启用此电源序列。 这是否正确?  

如果TI建议严格遵循电源定序,那么您建议我们如何实施?

3.当不需要音频编解码器并且没有信号时,音频编解码器是否可以保持打开,或者是否应该关闭电源? 我从数据表中看到,当没有信号时,电流消耗小于10mA ...

4.请在我们的编解码器示意图下方找到附件。 我假设不需要来自RIGHT LOP和RIGHT LOM的放大器? 我可以将这些信号直接连接到扬声器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pradeep,

    问题1:建议的AVDD电压为3.3V,但可以低至2.7 ,而不会对性能产生很大影响。低于此值,性能将开始下降。 我让您使用1.8V的AVDD测试性能,因为TI不建议使用低于2.7V的模拟电源电压

    问题2:如果所有电源都同时打开,则不会出现问题,即在不遵循建议的电源顺序时出现问题。例如,忽略电源的T2最大规格:IOVdd,AVDD,DRVDD,DVDD。 否则,设备对供应定序具有很强的耐受性

    问题3:设备闲置时电流消耗不大,关闭电源似乎并不谨慎, 但您也可以通过在不需要时关闭ADC和DAC块(寄存器19,20,37)来进一步管理功耗。当所有块断电时,电流消耗以微安计。

    问题4:右线路输出(RLOP,RLOM)的最小输出负载电阻为10k。 (请参阅数据表中的8.3 部分) HPROUT,HPRCOM可用作16欧姆耳机驱动器,但它实际上没有驱动扬声器的电源。因此,我建议使用某种类型的放大器。 在您的输出中添加某种LC滤波器可能是值得的,正如我们在EVM上所做的那样,它可以滤除带外噪声,当然这并不是必需的,但它可能会帮助您的应用

    此致,  

    -Steve Wilson