This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222EVM:Focusrite 18i8未正确同步到SPDIF

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4222EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/639789/pcm4222evm-focusrite-18i8-not-syncing-properly-to-spdif

部件号:PCM4222EVM

我的Focusrite 18i8 DAW接口无法与我的PCM4222EVM中的SPDIF正确同步。  我的Tascam US800将与PCM4222EVM完美同步。  此外,当我从PCM4222EVM的SPDIF转到在另一台计算机上运行的US800,并通过其SPDIF将其直接监控到18i8并同步到SPDIF时,18i8与它完美同步。  因此,PCM4222EVM和18i8之间的直接SPDIF连接存在问题。  我已经为PCM4222EVM使用了多个电缆和电源,但不知道为什么会发生这种情况。  具体来说,当18i8设置为SPDIF与PCM4222EVM同步时,与US800一样,SYNC LOCK指示灯亮起,但随机闪烁,当然声音失真,会弹出,非SYN'c数字音频的一切都很精彩。  18i8将通过电缆SPDIF输出/输入与自身同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,William,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注。

    您所描述的问题似乎很奇怪,EVM应能与您的设备正确配合使用。 我的同事目前正在研究此问题,我们将尽快回复您。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师