This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过TI's解决方案实施麦克风阵列波束成形

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/631610/implementing-beamforming-with-microphones-array-by-ti-s-solution

主题:PCM1864中讨论的其他部件

我们的客户要求我们使用四个麦克风来实现波束成形。 据我所知,此技术是通过主机处理器或附加音频信号处理器的DSP上的特定算法实现的。 TI是否有任何编解码器来实现波束形成和回波及噪声消除?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    千强

    遗憾的是,我们当前的编解码器产品组合不支持回波抵消。  请参阅本文 

    迷你DSP可用于实施 滤波和许多TI算法,这些算法可能有助于降低噪声。  

    -Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Chiajung,

    除了Steve的评论之外,我还想提到我们的器件可以用作前端来捕获波束形成应用的麦克风数据,我们实际上有一个线性麦克风阵列(LMB) TI设计,可以作为您的参考。 请访问 :http://www.ti.com/tool/tida-0.147万

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,  

    我们的客户要求是 4麦克风(必须使用波束成形功能)。 回声和噪声消除将在未来讨论)。 因此,我们的第一个目标是找到正确的解决方案来实施4麦克风的波束形成。

    我 对 波束形成不太熟悉。 那么,我可以假定我可以使用 PCM1864内的DSP 来实现 beamforming吗? 您是否在   PCM1864上实施了现有的波束形成算法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Chiajung,

    如前所述,我们的PCM1864设备只能用作系统的前端,以捕获麦克风信号并将其发送到处理器。 应在专用处理器中实施波束形成算法,该处理器将从PCM1864获取捕获的麦克风信号。

    我之前指出的TI设计使用不同的TI设计进行处理,这是通过C5517超低功耗DSP实现的。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师