This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3100:用于Linux版本3.10 的TLV320AIC3100驱动程序代码.................................................................107

Guru**** 2530740 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/640635/linux-tlv320aic3100-tlv320aic3100-driver-code-for-linux-version-3-10-107

部件号:TLV320AIC3100

工具/软件:Linux

如何获取   用于Linux  版本3.10 的TLV320AIC3100驱动程序代码.........107,

因为我们使用的内核版本 是3.10 .........................................107  

我尝试了下面的驱动程序代码,但是编译代码时出现了很多错误。

http://elixir.free-electrons.com/linux/v3.15 -RC1/source/sound-soC/codecs/tlv320aic31xx.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户:

    我不知道3.10 .107的驱动程序版本。  我们唯一的有效驱动程序就是 这里。  此驱动程序不再更新。 对驱动程序很好的人应该能够使用此驱动程序并将其修改为您需要的版本。

    此致,  

    -Steve Wilson