This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1650-Q1:使输出电压饱和的最大输入电压是多少?

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: INA1650-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/640452/ina1650-q1-what-is-the-max-input-voltage-to-make-vout-saturation

部件号:INA1650-Q1

大家好

我了解INA1650-Q1可产生最大输出电压= VCC - 350mV,RL = 2Kohm。

您能否回答以下问题? 谢谢。

我只想知道在哪个输入电压下可以使输出电压饱和。

[1] VCC =+5V,Vee = 0V,RL = 2Kohm,

  最大输出电压为4.65V (= 5V - 0.35V)。

  允许的最大输入电压是多少?  

[2] VCC =+5V,Vee =-5V,RL = 2Kohm,

  最大输出电压为4.65V (= 5V - 0.35V),最小输出电压为-4.57V (=-5V + 0.43V)。

  允许的最大输入电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:
    输入的第一个限制是共模电压(IN-+ IN+)/2必须介于Vee +.25和Vcc -2之间。 为防止损坏设备,导轨外的任何输入都不应超过500mV,但对于线性操作,两个输入都应保持在Vee + 0.5 至Vcc -2的范围内。

    此外,虽然输出可高达~4.65V,但重要的是要考虑Vout = Vref +(VIN+- VIN-)。 对于这两种情况,我将假设Vref处于中等供应。

    对于案例1,共模要求将限制您的输入遵循0.5 <= VIN++ VIN-<= 6。 差分电压必须为- 2.07 <= VIN+- VIN-<= 2.15 ,0.5 <= VIN+,VIN-<= 3。

    对于案例2,这将更改为-9 < VIN++ VIN-<= 6,-VIN+ 4.57 - VIN-<= 4.65 和-VIN+ 4.5 ,VIN-<= 3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Davis

    D/S表示差动电压可以达到[ V+- V-],因此我不担心 差动电压。

    但您说 的是案例1的电压介于-2.07V和2.15 之间,案例2的电压介于-4.57V和4.65V之间。

    我无法理解您是如何分别为case1和case2选择这种差分电压范围的。

    能否详细介绍一下?

    这是一个很好的地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    这不是零件的限制,而是由于电源电压而导致的输出摆动限制。 这里的限制是:在-2.07V差速器时,您的输出将无法再摆动负极;在+2.15V差速器时,它将无法再摆动任何正极。 除非将其中一个输入端拉出滑轨,否则不会损坏设备,但线性行为在该点之前很长时间停止。