This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM386:省略输出RC

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/640700/lm386-omitting-output-rc

部件号:LM386

 VCC = 12V调节,扬声器Z = 8欧姆。 增益=20的基本最低配置

信号=~300 Hz的短脉冲,具有高谐波内容。 无音乐或语音。 音质并不重要。

将5-10欧姆的电阻器与扬声器串联放置(以减少耗散和电源漏电)

此配置是否仍需要常用输出RC网络以保持稳定性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zotin:

    欢迎使用e2e。
    建议使用RC网络,这将避免因输出轨迹或电缆产生的寄生电容而导致的任何可能的不稳定。
    您可以尝试将其作为一个选项(放置组件封装)。 这样,您就可以在没有RC网络的情况下测试性能,并在必要时放置组件。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我希望电阻器与负载串联,足以消除任何不稳定的可能性。 显然情况并非如此。

    即使在没有RC网络的情况下,一个版本最初是稳定的,但由于组件公差和老化,外部因素的变化等原因,无法保证将来类似或相同的应用也会稳定

    另一件事是,一旦将部件封装到PCB上,PCB的占地面积就不会增加,两个不到1%的部件也可能会立即安装。

    不管怎样,您的回复对我很有帮助,因为它告诉我,不考虑RC组合是不明智的。 再次感谢。