This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422-Q1:用于8Ω Ω

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6422-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/640602/tas6422-q1-for-8-use

部件号:TAS6422-Q1

尊敬的各位:

我想将此放大器用作以下情况。

>V电源:12V

>阻抗:8Ω Ω

>输出:5W

>立体声

我可以使用它吗?

从数据表中的图12和13来看,我认为我可以使用它。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本山

    TAS6422-Q1将满足您的需求。