This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2310:数字部分始终通电(&PGA2320)

Guru**** 2620965 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/631702/pga2310-digital-section-always-powered-pga2320

部件号:PGA2310

大家好。

我想知道,始终连接PGA2310/21-20的数字部分,而不接通模拟部分的电源,是否会对输出造成一些奇怪的影响或损坏设备。

和... 我注意到,如果我只打开模拟区段的电源,则Vd+ PIN上的电压大约为3V。这是正常的吗??

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ivo,

    通常不建议(除非数据表中另有说明)让一个电源保持浮动。 虽然这样做不会对设备造成永久性损坏,但在这种情况下,设备行为完全未定义。 例如,在PGA中,用于存储增益设置的闩锁和寄存器可能会关闭数字电源,而实际增益控制元件则由模拟电源供电。 在该示例中,移除数字电源将移除设置模拟增益的控制信号。

    电源保持浮动还会导致设备内的连接出现正向偏压和行为,这也会导致意外行为(或在极端情况下锁定)。 这可能是在没有数字电源时,Vd+引脚上产生3V输出的原因。 在数字部分没有任何偏差的情况下,模拟电源存在泄漏路径,导致数字电源浮动至3V水平。