This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3244:不带跳线的PBTL模式配置

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/640011/tpa3244-pbtl-mode-configuration-without-jumpers

部件号:TPA3244

您好,

我们希望使用TPA3244。  我们希望能够从MCU将TPA3244控制到PBTL中,以便用户无需设置/移除跳线。  我们知道,两种配置之间的输出接线将有所不同,这确实需要用户干预。

TPA3244具有模式引脚M1和M2。  这些指示TPA3244在以下情况下启动的模式:

2xBTL,2.1 ,PBTL,4xSE

我们发现对于PBTL模式,输入引脚INPUT_C和INPUT_D也必须连接到接地,这很奇怪。  

我们想知道这是否是将放大器配置为PBTL模式的一项要求,或者只是为了防止/降低噪音。

有人能说明这一点吗?

是否有人成功使用一对MOSFET将这些引脚接地?  除了机械继电器之外,是否还有其他更优雅的解决方案?

期待听到您的解决方案。

提前感谢您的所有意见和建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stephen:

    您能否提供有关您的系统的更多信息? 您提到您将使用PBTL和其他模式。 您要配置的另一种模式是什么?

    此致,
    罗伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢罗伯特的回答和对我的问题的关注。

    我们计划在2通道BTL和单PBTL (并联LC滤波器之后)之间切换。
    我不能在原理图中提供太多细节,因为我尚未开始这些工作。 但是,请参考TPA3244数据表的第30页:10.3 典型应用,差动(2N),PBTL (LC过滤器后的输出并联)。
    在此应用中,TI已将输入C和D接地。 很明显,在我的应用程序中,这些不能与地面绑定,因为我需要这些来在BTL模式下驱动第二个通道。 这就是我原来的问题。

    我们的设备具有电源和音频输入以及4个扬声器输出。 BTL和PBTL模式可在软件中配置为用户选项。
    MCU将在相应的模式下处理放大器的通电。
    用户负责将扬声器连接到输出。 此过程包括在LC滤波器之后并联输出。

    谢谢!
    斯蒂芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stephen:

    双通道BTL会使在一种模式与另一种模式之间切换变得更复杂。 正如您所怀疑的那样,INC和IND需要在PBTL模式下与地面绑定,以防止因保持浮动而导致的噪音和稳定性问题。

    话虽如此,我认为使用MOSFET将输入导入接地不会有问题。 请注意,无论您使用哪种类型的开关将INC和IND拉至地电位,您都需要将其保持在放大器附近,以实现稳定性。

    此致,
    罗伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢罗伯特的反馈。

    接下来,我们将使用 MOSFET 下拉input_C和input_D

    我将向论坛通报最新结果(希望这是对成功的庆祝)。

    谢谢!

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stephen:

    另外,请勿忘记调整M2针脚。

    我期待听到您的成功!

    此致,
    罗伯特