This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TLV320AIC3256EVM-U:TLV320AIC3256EVM-U

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3256EVM-U, TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/639788/webench-tools-tlv320aic3256evm-u-tlv320aic3256evm-u

部件号:TLV320AIC3256EVM-U
主题: TLV320AIC3120中讨论的其它部件

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在研究TLV320AIC3256EVM-U模块,以确定它是否适用于听力受损人士的音频系统。 我已将1 KHz正弦波(100 mvp-p)应用于线路输入,并监控我的范围内的耳机输出。 两个模拟旁路电路工作正常。 我的问题是:

1)如果我使用ADC mini-DSP进行信号处理,我是否可以将输出直接发送到DAC以生成输出信号?

2)如果是,我该怎么做? 文档将ADC部分称为记录路径,将DAC称为回放路径。

3)我不想录制任何内容。 我只想过滤输入信号,调整不同频率的增益,并生成模拟输出信号。 例如,1 KHz时音频输出的增益可能为20 db,但10 KHz时的增益可能为80 db。 AIC256是否会产生从1 KHz到10 KHz的60 db音频输出信号增益差? 均衡器可能不提供此差速器。

4)我最初的想法是使用5个双四核滤波器和5个不同的光纤信道值来执行此操作。 这是否会提供增益差异?

5)为便携式电池供电音频系统执行此操作的最佳TI产品是什么?

6) TI是否进行音频系统设计(如评估模块),或者是否有外部设计室进行设计?

7)如果TI不进行电路板设计,您是否可以推荐设计公司? 我想与他们联系。 如果TI确实进行了此类设计,您是否可以发送电子邮件联系信息?

谢谢,此致,

Bob Roundtree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    请参阅下面我的答案:

    1. 是的,此器件的miniDSP具有几个处理器间模块,可用于将数据从miniDSP_A流化到miniDSP_D,以便在DAC上播放。 此器件的miniDSP使用PurePath Studio GDE (PPS)进行配置和编程。
    2. 如上所述,这可以通过处理器间模块[DSP_A_DSP_D]来完成。  
    3. 我认为这可以通过Biquad模块在miniDSP中实现。  
    4. 可能Biquad应该能够提供所需的信号调节,我建议在PPS中检查。  
    5. 我们有几个带有miniDSP的编解码器,它们中的任何一个都应该能够处理所需的处理。 也许您可以看看我们 的TLV320AIC3120,它是一款面向便携式应用的具有miniDSP的器件,并且具有集成耳机放大器和立体声D类扬声器驱动器。  
    6. 我们通常设计EVM,光绘文件应位于EVM的产品文件夹中。
    7. 遗憾的是,我们没有推荐的首选设计屋。

    希望此信息有用,如有其他问题,请告知我们。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Diego,非常感谢您的迅速回复。 我今天早上要求使用PPS GDE软件。 根据我收到的回复,如果获得批准,我将在几天内收到下载说明。  
     
    我研究了AIC3120,但认为AIC3256可能是更好的选择。 立体声编解码器是必要的,因为听力受损者的左耳和右耳听力可能有很大不同。
     
    仅供参考,附件是一张典型的听力图,右侧显示为红色,左侧显示为蓝色。 正常的听力阈值约为20 db至10 KHz。 左侧和右侧听力水平的差异可能比该听力图大得多。
     
    因此,每个通道的特定频率增益应单独编程。 迷你DSP是否允许我独立编程左右信道的特定频率增益?
     
    此外,可能不需要D类放大器,因为电路必须与耳塞一起使用。 对于与听力受损人士同在同一房间的任何人来说,扬声器都非常不舒服。 我认为AIC3256将直接驱动16欧姆耳塞。
     
    再次感谢,
    Bob Roundtree
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    感谢您的更新,从您的评论中,我同意选择AIC3256作为最佳选项。

    关于您的问题,此器件的miniDSP非常灵活,因此可以单独对每个通道执行所需的过滤。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师