This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4096:询问DIT4096音频格式设置

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/640195/dit4096-asking-for-the-dit4096-audio-format-setting

部件号:DIT4096

大家好,
Nvidea芯片输出以下I2S格式。
1. I2S数字输出。
2.16B/样品
3.先从MSB开始


下面是DIT4096格式选择。
请告诉我哪种模式可以支持Nvidia输出格式?


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!
    您是在软件还是硬件操作中使用该设备?

    请注意,软件模式提供最灵活的格式选择,而硬件模式支持有限的软件模式格式子集。

    如果您在SW模式下使用它,则应该能够按照以下步骤配置设备以支持Nvidia输出格式-
    对于软件模式,控制寄存器03H用于设置音频数据格式选择。 使用WLEN0和WLEN1位可以将数据字长度设置为16,18,20或24位。 对于给定的要求,可以设置WLEN[1:0]=11

    对于硬件模式,FMT0 (引脚9)和FMT1 (引脚10)输入用于选择四种音频数据格式之一。 对于给定的要求,如果NVIDIA芯片支持正确对齐的16位,您可以将FMT0和FMT1引脚设置为'1'。 如果不支持RJ格式,我们需要使用SW模式,因为HW模式仅支持上述4种格式(受设备上2个I/O针脚的限制)。

    此致,谢谢!
    Ravi