This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频编解码器选择

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/639859/audio-codec-selection

主题中讨论的其他部件:PCM3168A

我要选择音频编解码器以同时测试两个或多个设备。  主要要求是我们应该能够在TDM模式下以主和从模式同时播放/收听两个或多个8kHz和16kHz采样率的同步单声道音频流。 您是否可以推荐任何符合此要求的TI编解码器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prasad,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    我们有几个与TDM兼容的编解码器,它们可以配置为TDM总线的主或从,您能否分享更多有关您系统编解码器要求的信息,以便我们推荐最佳解决方案? (如模拟输入和输出的数量,所需的处理,功率要求等)。 您计划测试哪种设备?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    要求如下:

    1.模拟输入/输出上无:两个或更多

    2. DUT:-用于汽车应用的Marvell芯片组,当配置为主芯片组和从芯片组时。 因此,编解码器还应支持ADC和DAC的TDM主从模式

    3.采样率:8千赫和16千赫

    4.其他要求并不那么重要  

    5.实际测试设置:-支持TDM的Marvell设备(DUT)将通过PCM接口连接编解码器。 将有两个或多个SCO连接(BT链路)与其他设备连接,从这些设备传输或接收数字音频。 在这种情况下,编解码器应该能够以TDM格式播放或录制单声道音频流。

    PCM3168A看起来是一个不错的选择,但它似乎在其主/从TDM操作方面存在限制?? 您能提出建议吗?

    谢谢