This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4950:嗡嗡声音频放大器

Guru**** 2989460 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/631596/lm4950-buzzing-sound-audio-amplifier

部件号:LM4950

你(们)好

我正在使用LM4950音频放大器,它连接到1:10变压器,然后连接到超声波换能器。

当我播放音频文件(65kHz-70kHz信号,但不是上升余弦)时, 马戏团会发出一些嗡嗡声。  音频放大器和变压器彼此靠近,所以我不确定是来自变频器还是来自音频放大器。 请注意,变压器的输出端未连接任何设备。  

我检查了变压器输出的信号,波形没有失真,但不确定放大器为什么会发出这种声音。 当我从变频器上断开音频放大器的输出时,声音消失。

随着余弦鸣声升高(65kHz - 70kHz),没有蜂鸣声或声音。

有什么想法吗?

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muhammad:

    此类应用具有变压器饱和和直流偏移等潜在问题。
    1)如果器件具有短路保护,变压器饱和会允许极高的初级电流,从而使音频功率放大器关闭。 您可以参阅 "带变压器负载的音频功率放大器操作 "应用报告,以了解有关此操作的更多信息。
    2)主电阻通常较低,因此直流偏移可在其中产生一些电流。 只需确保偏移电流与变压器的饱和点相比微不足道。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师