This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2311:与PGA2311连接的MSP430样例代码

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2311, TPA3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/639805/pga2311-msp430-sample-code-to-interface-with-pga2311

部件号:PGA2311
主题中讨论的其他部件: TPA3245

您好,

我的客户希望设计一个具有MSP430 MCU,PGA2311和TPA3245 D类放大器的放大器系统。

是否有任何MSP430样本代码通过串行接口与PGA2311连接?

谢谢!

何承天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,C M HO,
    我不知道PGA2311的任何MSP430样例代码。 然而,PGA2311使用了一个相当简单的3线协议,类似于SPI。 配置仅需要2个字节-第一个字节配置右侧通道增益(MSB优先),第二个字节配置左侧通道增益(同样MSB优先)。 设置这些值不需要任何特殊的配置(在写入命令或注册地址方面),因此代码应该非常基本,即使必须对协议进行位孟加拉式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    感谢您的建议。
    将要求客户仅对两个寄存器进行位击。


    此致,
    何承天。