This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1772:PCM1772 / Vcc电压,用于正确的通电顺序

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/639790/pcm1772-pcm1772-vcc-voltage-for-correct-power-up-sequence

部件号:PCM1772

您好,

现在,客户评估了PCM1772,他们发现了启动故障,当他们将其加电时,电压大约为1.6V Vcc。 他们知道,如果Vcc低于1.6V,则应正确通电,但1.6V似乎不是POR阈值。 那么,您是否可以确认阈值以重置内部电路?

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Satoshi San,

    PCM1772的最小供电电压为1.6V,因此可能需要确认客户使用的1.6V电源是真正准确的(例如,不是1.55 或小于1.6V的设备)。 更详细地说,他们能否提供启动故障的任何图像? 设备启动不正确时的故障行为是什么?

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    让我将波形脱机发送。 我将向您发送私人消息。

    此致,

    Satoshi