This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们是否有PWM输入,高功率(>100W,立体声或单声道),D类功率放大器,可在低至-20°C的温度下工作?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3250, TPA3255, TPA3251, TPA3244, TPA3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/639826/do-we-have-a-pwm-input-high-power-100w-stereo-or-mono-class-d-power-amplifier-which-can-operate-down-to--20degreec

主题中讨论的其他部件:TPA3250TPA3255TPA3251TPA3244TPA3245

目标应用是单尖瓣(以产生具有高SNR的LF信号)而不是音频,因此需要工业温度范围。

谢谢你。

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    感谢您的提问。  

    • 您是否只需要PWM功率级或还需要数字输入(I2S)音频调制器?
    • 您可以使用模拟输入还是需要PWM输入?  我们正在更新TPA3251,TPA3255,TPA3245,TPA3244和TPA3250,其扩展温度范围可降至-40C。   但是,这些是模拟输入设备。   

    对于应用,您是驱动扬声器负载还是驱动器负载?  

    谢谢!
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,
     
    它用于驱动执行器负载。 首选PWM或I2S输入。
     
    谢谢你。
    徐先生
    德州仪器(TI)半导体技术
    北京办事处
    电话:(86)10-5878.4252万
    传真:010-5878.428万
    手机:1366 1515 120