This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于PCM3070音频编解码器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/639958/regarding-pcm3070-audio-codec

主题中讨论的其它部件:PCM3070

我正在使用  PCM3070编解码器驱动程序,这里我们有一个要求,我们需要在系统中添加蓝牙。

是否可以将外部BLE SoC集成到此驱动程序? PCM3070是否支持该功能?

 

此致,

Sivaram

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sivaram,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    PCM3070是一种音频编解码器,支持不同的数字音频格式,如I²S,LJ,RJ和TDM。  任何能够以任何支持的格式传输音频数据的SoC都与PCM3070兼容。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师