This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2707C:I2S接口的信号流

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/631187/pcm2707c-signal-flow-of-i2s-interface

部件号:PCM2707C

您好,

我要将PCM2707C用作独立的DAC ,或者在连接USB电缆时使用USB连接。

我只是想知道以下信号流是否可行:

[ 电脑USB音频]

=> (PCM2707C 中的USB) => (I2S输出)

=>[外部I2S设备 ]

=> (I2S in)=>(DAC)

是的, 外部I2S设备串行插入信号流中。

在 数据表的方框图中,I2S接口与DAC之间没有连接,

但它应该如上所述工作,所以我只想确保它。

还有一件事:我是否可以使用PCM2707C总线供电 但从USB断开?

我想使用USB电源适配器(如 智能手机充电器)作为电源,

有时会以USB设备的形式连接到PC,可自动切换。

有可能吗? PSEL=1,主机=1,但仅供电,不用作USB设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Haeseong,

    此设备应始终与USB连接一起使用,如果用作独立DAC,我们无法保证部件的正确性能。  

    如果存在USB连接,PCM2707C只有一个USB音频设备输出。 当PCM2707C的引脚9 (FSEL)设置为'0'时,来自I²S接口的DOUT信号将用作USB音频输出。 I²S Ω 接口(DIN,引脚4)的输入将用作DAC输入,模拟输出的源。 因此,当USB存在时,您尝试完成的信号流应正常工作。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师