This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:需要具有&quot的音频编解码器;2通道PCM接口"

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/639920/tlv320aic3104-need-audio-codec-with-2-channel-pcm-interface

部件号:TLV320AIC3104

您好,

我正在寻找规格与TLV320AIC3104相同的音频编解码器。

TLV320AIC3104只有一个PCM,但我正在寻找一款具有两个PCM的产品。

其它规格(控制接口:I2C,模拟输入:MIC 2ea,模拟输出:线路输出,耳机...)与TLV320AIC3104相同,我不知道TI是否有具有2个PCM通道的产品。
谢谢!
TS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    恐怕无法将接收器与TLV320AIC3104系列连接。
    我们还需要连接接收器,请检查是否有可用产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS,  

    如果我对您的理解正确, 您是否正在寻找具有2个独立PCM数据输入和输出的设备?   

    此应用程序是什么?   如果您希望与公众分享,我已向您发送连接请求。  

    此致,  

    -Steve Wilson