This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422Q1EVM:高电压使用的PDF故障

Guru**** 2652535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/631371/tas6422q1evm-pdf-failure-for-high-voltage-use

部件号:TAS6422Q1EVM

尊敬的各位:

PDF中有一个错误,描述了如何使用大于18V的EVM板

他们应显示J12而不是J2。

因此,PDF应正确说明:

3."电源设备(PSU) 高达26.4V,大于6A,如果J12 (!!!!) 已拆除,提供12伏电压(至J12的Vbatt引脚!!!!! )。 如果J12为,则将输入电压限制为18V。'

尊敬的TI团队,请编辑PDF!

谢谢!

Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tamas! 谢谢,是的,感谢您的帮助。 我们的中央文档中已将此问题排队等待更改,我们将尽快完成。 谢谢,Jeff