Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320DAC3100 工具/软件:Linux
尊敬的 专家
我只是想知道我们是否有 适用于具有Linux内核3.0 的TLV320DAC3100的Linux驱动程序35? 我已使用以下链接进行检查,但未找到驱动程序。
http://elixir.free-electrons.com/linux/v4.10 source/sound / soC/codecs
如果我们没有 用于Linux内核3.0 .35的驱动程序,我们如何获得或制作它?
谢谢
Jun Shen