This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:需要VCOM和VREF模式说明

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122, PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/640069/pcm5102a-vcom-and-vref-mode-explanation-needed

部件号:PCM5102A
主题中讨论的其他部件:PCM5122

VCOM和VREF模式之间有何区别?如何确定这些模式? 数据表为这些模式指定了不同的电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jatan,您好!

    这实际上是PCM5122设备的保留,这非常相似。 PCM5102A是一个较小的器件,没有I2C访问和VREF/VCOM模式可用。 PCM5122数据表描述了VCOM和VREF模式之间的差异-但是,PCM5102A仅支持VREF模式,因此这是表中唯一应列出的项目。 我将通知系统团队,看看我们是否可以从表中删除该内容。

    感谢你们的好收获!
    保罗