This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:当处理器开始向DIN引脚发送数据时,BCLK和WCLK输出在主模式下中断了大约15ms

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/630976/tlv320aic3104-bclk-and-wclk-output-interrupted-for-about-15ms-in-master-mode-when-processor-start-sending-data-to-din-pin

部件号:TLV320AIC3104

大家好,团队

我的汽车客户正在其车载信息娱乐系统中使用TLV320AIC3104。 它们使用TLV320AIC3104 ADC将MIC信号转换为处理器,并使用TLV320AIC3104 DAC将音频数据从处理器转换为放大器。

MCLK的处理器i.MX6为16MHz。 WCLK为44.1kHz。 PLL设置包括:P = 1,R = 1,J = 5,D = 6448。  TLV320AIC3104处于主模式并输出WCLK和BCLK。

当i.MX6开始向DIN引脚发送数据时,来自TLV320AIC3104的BCLK和WCLK输出将中断约15毫秒,并产生杂音。

我将MCLK源更改为 振荡器,但问题仍然存在。 以下是WCLK中断的波形。

是否有解决此问题的建议?

谢谢

Kevin Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kevin,

    能否共享用于此设备的寄存器配置?此外,能否提供有关所用电源顺序的详细信息?

    谢谢,此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego

    这是寄存器配置。 我将通过电子邮件向您发送信息。

    注册地址 注册值
    0x00 0x00
    0x01 0x80
    0x00 0x00
    0x07 0x8A
    0x25 0xC0
    0x29 0x02
    0x2B 0x00
    0x2C   0x00
    0x52 0x80
    0x5C 0x80
    0x56 0x09
    0x5D 0x09
    0x11 0x0F
    0x12 0xF0
    0x13 0x7C
    0x16 0x7C
    0x0F 0x00
    0x10 0x00
    0x19 0x80
    0x03 0x01
    0x04 0x14
    0x05 0x64
    0x06 0xC0
    0x0B 0x01
    0x03 0x81
    0x08 0xC0

    谢谢

    Kevin Zhang