This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:PPC3系统内调谐

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: PUREPATHCONSOLE, TAS5751M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/639204/tas5751m-ppc3-in-system-tuning

部件号:TAS5751M
主题中讨论的其他部件:PUREPATHCONSOLE,

你(们)好

我正在使用PurePathConsole测试TAS5751M。

我想用PurePath控制台主板(Rev.G)配置我的主板。 所以 我 使用系统内调谐。

但我的主板不受PPC3的控制。

I已将SDA,SCL和GND连接到主板。

它需要其他设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mason,
    在PPC主板的右上角,您可以找到带有4V制造商的红色连接器。 请为其提供4V电源。 或者您也可以将主板上边缘的'+5V USB'电源连接到'4V '。 我相信你可以让它发挥作用。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您~ Shawn
    它运行良好。
    我还有另一个问题。
    我想使用PPC3读取保存在主板上的寄存器。 有可能吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mason,

    请参阅TAS5751M EVM用户指南第13页上的“将当前状态添加到头文件中”一节

    此致,

    郑少文