This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1803A:PCM1803A逻辑引脚的连接处理

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1803A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/638635/pcm1803a-connection-processing-of-logic-pins-for-pcm1803a

部件号:PCM1803A

尊敬的各位先生:

我的客户询问了PCM1803A逻辑引脚的连接处理。

在下图所示的逻辑引脚上,是否需要在低/高电压下使用上拉电阻器和下拉电阻器?
引脚8,16,17,18,19, 20.
检查数据表后,这些输入引脚是施密特触发器输入。
同时,它内部被下拉了50 kΩ。
因此,我认为有必要同时固定上拉电阻器和开关,并固定下拉电阻器和使用开关。
这是否正确?

此致,

是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hasebe-san,

    能否提供有关客户使用上述交换机的使用案例的更多信息? 此设备可在不使用上拉电阻器和下拉电阻器的情况下运行。 如果使用开关,最好添加一个RC网络,以抑制开关机械移动造成的信号间歇性状态。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的回复。

    很抱歉,解释不够。

    我的客户不使用交换机。

    他们担心只需切换左/右,而不使用SW设备。

    在这种情况下,我认为不上拉也是好的。
    这是否正确?

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hasebe-san,

    感谢您的反馈和说明。 正确,针脚状态之间的变化可以在没有外部电阻器的情况下进行更改,因为此设备具有内部下拉电阻器。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的回复。

    我理解您的意见。

    我会向我的客户解释。

    此致,

    是。哈塞伯