This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD181:帮助修改此电路,使侧翻开始频率约为20Hz

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/631103/tipd181-help-modifying-this-circuit-so-that-roll-off-starts-around-20hz

部件号:TIPD181

您好,

我希望比较一下从驻极体电容式麦克风捕获的35到250Hz频率的放大器。 我想使用此参考设计来开始,但注意到传输功能在我感兴趣的频率方面出现了滚动。 您能帮我考虑如何修改此电路以支持我的应用吗? 这只是对eq的修改。 16从文档中? 或者,您能否让我看看我应该看的另一个放大器设计?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noah:

    需要使用方程7和8重新计算电容器C2,以修改低通滤波器的极位置。

    此外,需要使用方程式11重新计算电容器C3,以修改高通滤波器的角频率。 此外,如您所述,C5需要使用方程式16和17重新计算。

    建议对设计进行的更改假定设计的所有其他方面与文档中的相同(R2值,麦克风输出灵敏度等)。 对设计进行更改后,我建议执行文档第4节(模拟)中完成的所有设计验证,以确保设计满足您的所有要求,并且电路稳定。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,

    感谢您的快速响应。 您能帮我理解为什么需要C2移动吗? 使用新值C2作为250 Hz左右的低通滤波器是很方便的,但它目前为13.3725万Hz,不需要再重新调整传输功能的左侧?

    最佳,
    诺亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noah:

    C2不一定需要更改。 我想我可能误解了您的问题,认为您希望将设计更改为仅通过35至250Hz。  按照文档中的方式满足C2的设计要求不会有问题。 但是,将可用带宽从20kHz降低到250Hz会略微降低系统的噪音,因为您正在降低电路的带宽。

    谢谢!

    Tim Claycomb