This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:DAC3101支持的格式

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3101, TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/630936/tlv320dac3101-supported-format-for-dac3101

部件号:TLV320DAC3101
主题中讨论的其他部件: TLV320DAC3100

您好,

让我确认DAC3101支持的音频格式。

根据DAC3100的数据表,支持的音频格式如下所示。

*"支持I2S或PCM协议"(请参阅6.3 .13.1 部分)

但是,对于DAC3101,支持的音频格式将如下所示进行解码。

*"支持I2S或DSP协议"(请参阅5.7 .1节。)

请确认DAC3101支持哪种音频格式?

(我认为,黑白DAC3100和3101的区别仅为“单声道”或“立体声”。 因此支持的音频格式相同。)

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Machida-san,

    TLV32DAC3100和TLV320DAC3101均支持相同的格式:I2S,DSP,RJF,LJF。
    TLV320DAC3100数据表上的文字应与TLV320DAC3101相同。 PCM引用任何格式,因为它意味着"脉冲编码调制"。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器