This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2904:枚举状态

Guru**** 2645855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/638738/pcm2904-enumeration-status

部件号:PCM2904

尊敬的开发人员:

我目前正在设计一个包含PCM2904的系统。 为了优化电源管理子电路(并保持USB兼容),我需要设备的枚举状态。   我对分配的最大电流特别感兴趣。 PCM2904确实有一个500mA的描述符,但是如果系统不能满足要求,我如何才能找到? 或者更准确地说:

是否有方法从PCM2904检索枚举状态?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Michael,

    设备功耗的唯一可用信息是来自配置描述符的最大功率。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Diego:

    感谢您的回答。 也就是说,如果USB枚举失败,则无法从PCM2904中检索该信息。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Michael,

    正确,如果设备的枚举过程失败,则无法检索设备的信息。

    此致,

    -Diego Mel é ndez López ñ a
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Diego:

    谢谢你。

    此致