This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6139A2:TPA6139数据表问题

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/630695/tpa6139a2-question-of-tpa6139-datasheet

部件号:TPA6139A2

尊敬的先生

我向客户推广TPA6139,我有一些问题要问:

1.在数据表中,有一个RL (负载电阻)参数,在数据表中它是从16欧姆到10千欧姆,我想知道这个电阻是否表示从OUTL到GND (或从OUtr到GND)的负载电阻? ICAN IT支持8欧姆耳机?

2.在数据表中,输出 电流限制为60mA,我想知道电流限制是 每 通道60mA还是每通道30mA ( 2通道总共60mA)?

3.在数据表中,当32欧姆负载时,Vo为0.9Vrms;如果负载为16欧姆耳机,Vo如何? 我是否可以使用公式:16ohm*60mA* 0.707 来计算电压真有效值?

感谢你的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zhimin,

    我将在下面回答您的问题:
    1. RL是负载阻力。 它从OUTx变为GND。 8欧姆耳机超出规格,我建议您执行一些测试来评估此负载下的设备性能,因为设备性能无法保证在数据表中的规格之外运行。
    2.电流限制为每个通道。
    3.我在16欧姆负载下执行了快速测试,并获得了Vo = 785mVrms (THD+N = 1 %)

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的伊凡

    谢谢你。