This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706:将PCM2706连接到TPA2011时出现问题

Guru**** 2647295 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706, PCM2706C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/630828/pcm2706-trouble-connecting-pcm2706-to-tpa2011

部件号:PCM2706

我们正在将 PCM2706 (USB音频编解码器)连接到 TPA2011 (模拟D类放大器)。  看起来我们应该能够将其中一个线路输出从PCM2706连接到 TPA2011上的IN+,并将VCOM从PCM2706连接到 TPA2011上的IN-(均通过电阻器)。

我能看到的唯一问题是在打开设备或启用音频编解码器时发出爆裂声。   

我想知道是否有一些关于如何避免这种情况的建议,或者是否没有必要这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EEngineer505,您好,

    对于PCM2706C输出,我们提供了一些滤波器建议,以避免出现杂音问题,我建议您查看此Wiki文章中的应用说明 ,并查看线路输出的输出建议8.2 filter]。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师