This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:无电缆配置,DAC输出完全失真且声音非常大

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/638270/tlv320aic3104-q1-capless-configuration-dac-output-is-completely-distorted-and-extremely-loud

部件号:TLV320AIC3104-Q1

您好,

由于各种原因,我们不得不从具有差分输入和输出的新型原型转换为以前的单端配置。

但是,发送至耳机的DAC输出不可用。 失真太多,声音太大。

我尝试降低数字音量,但这只会导致音频断断续续。 请在下面查找原理图和寄存器配置。

同时打开所有电源。

AT+QIIC=0,0x18,0x01,1,0x80

1.

1000万

软件重置

AT+QIIC=0,0x18,0x66,1,0x82

102.

1000.001万

CLKDIV_In使用BCLK

AT+QIIC=0,0x18,0x65,1,0x01

101.

0.0001万

CODEC_CLKIN选择CLKDIV_OUT

AT+QIIC=0,0x18,0x11,1,0x0F

17.

0.1111万

将MIC2L路由到左侧ADC寄存器17

AT+QIIC=0,0x18,0x12,1,0xF0

18.

111万

将MIC2R路由到右侧ADC寄存器18

AT+QIIC=0,0x18,0x19,1,0x80

25.

1000万

MICBIAS

AT+QIIC=0,0x18,0x13,1,0x7C

19.

111.11万

打开左ADC寄存器19的电源

AT+QIIC=0,0x18,0x16,1,0x7C

22.

111.11万

打开右侧ADC寄存器的电源22.

AT+QIIC=0,0x18,0x0F,1,0x00

15.

0万

取消左PGA寄存器的静音15

AT+QIIC=0,0x18,0x10,1,0x00

16.

0万

取消右PGA寄存器静音16.

AT+QIIC=0,0x18,0x07,1,0x0A

7.

0.101万

48kHz eft DAC播放左通道输入,右DAC播放右通道输入寄存器7

AT+QIIC=0,0x18,0x29,1,0x02

41.

0.001万

选择寄存器41 DAC_L1和DAC_R1,右DAC跟随左DAC音量

AT+QIIC=0,0x18,0x2B,1,0x00

43.

0万

寄存器43 DAC未静音且增益为0dB

AT+QIIC=0,0x18,0x25,1,0xE0

37.

1110万

寄存器37,通电,HPLCOM配置为独立SE输出

AT+QIIC=0,0x18,0x26,1,0x10

38.

1万

寄存器38 HPRCOM配置了一个独立的SE输出

AT+QIIC=0,0x18,0x40,1,0x80

64

1000万

寄存器64:DAC_L1至HPLOUT,0dB的音量控制寄存器

AT+QIIC=0,0x18,0x2F,1,0x80

47.

1000万

寄存器47:DAC_R1到HPROUT,0dB的音量控制寄存器

AT+QIIC=0,0x18,0x33,1,0x0D

51.

0.1101万

寄存器51,HPLOUT未静音,完全通电

AT+QIIC=0,0x18,0x41,1,0x0D

65

0.1101万

寄存器65,HPROUT未静音,HPROUT在断电时具有高阻抗,HPROUT完全通电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pradeep,

    首先,感谢您提供带有注释的寄存器配置! 现在,让我们来看看问题是什么。

    1:为什么要将HPP/LCOM设置为独立SE输出(如果将其接地)? 如果您不使用它们,则关闭这些块的电源,并使引脚保持浮动状态。

    2:您能告诉我您如何连接耳机吗?

    3:如果音量太大,您只需降低整体音量,为什么不调整HPL/Rout音量? (HPROUT注册号64,HPLOUT注册号47)
    音量控制R43/R44不应导致任何抖动。您是在原型还是在AIC3104EVM上执行此操作吗?
    如果您在原型上执行此操作,我假设您拥有某种类型的主机处理器,您是否在使用驱动程序? 根据驱动程序的编写者,它可能未进行优化,并且可能会执行一些奇怪的操作,例如在更改音量时将DAC静音。 所以我建议大家研究一下这个问题。

    4:IN2L上没有耦合电容器。 这是必要的。 此外,任何未使用的输入都应连接至端接至GND的.47uf电容器。


    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pradeep,

    此外,在SE模式下不能使用无电容耳机。 输出上有直流偏移。 因此,您需要将其连接到AC,或通过HPL/RCOM提供DC偏移。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Steve:

    对于延迟回复,我们深表歉意。 我遇到了一个奇怪的问题,“回复”按钮不起作用。

    好消息是,这是时钟设置的问题。 我现在正在使用PLL并将模式从I2S更改为具有位偏移的DSP。 它现在运行得很好。


    >1:为什么要将HPP/LCO设置为独立的SE输出,如果是接地的? 如果您不使用它们,则关闭这些块的电源,并使引脚保持浮动状态。

    将HPRCO接地会导致编解码器发热,因此下一个原型将断开引脚。 那么,我给他们断电就够了吗? 在SE不会影响输出时,是否无需更改配置? 默认值似乎是HPLCOM是HPLOUT的差值,依此类推。 我是否可以将其保留在该配置中,然后关闭HPLCOM和HPRCOM的电源?

    感谢您提供有关IN2L的提示。 我是否可以使IN2L保持断开状态并将IN2R路由到左右ADC?

    >所有未使用的输入也应连接到端接至GND的.47uf电容器。

    我假设HPRCOM和HPLCOM。 其他模拟输入和输出又如何?

    再次感谢您的一贯支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pradeep,

    我很高兴您能找出您的问题!

    >将HPRCO接地会导致编解码器发热,因此下一个原型将断开引脚。 那么,我给他们断电就够了吗? 在SE不会影响输出时,是否无需更改配置? 默认值似乎是HPLCOM是HPLOUT的差值,依此类推。 我是否可以将其保留在该配置中,然后关闭HPLCOM和HPRCOM的电源?

    HPRCO不应接地,因为这些引脚上有直流偏移,这些引脚可用于驱动全差分耳机(参见数据表中的图27)或在伪差分模式下(参见数据表中的图25) 另外,这些引脚可用作独立的单端输出。每个编解码器允许4个SE HP输出。

    我很想了解您如何连接耳机,因为如果您打算将耳机SE连接到HPL/routs,您真的需要一个耦合电容器。

    对于未使用的输出,如果以下任何引脚未使用,则保持引脚浮动,并关闭关联的输出块。
    HPRCOM (断电:REG 72)
    HPLCOM (断电:第58条)
    HPLOUT (断电:REG 51)
    HPROUT (断电:REG 65)
    右LOM (断电:REG 93)
    RIGHT LOP (断电:REG 93)
    左侧LOM (断电:REG 86)
    左侧LOP (断电:REG 86)

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    对于模拟输入,如果其中任何一个未使用,则应使用.47uf电容器将其交流耦合到GND。 这将防止任何噪音溢出。这包括以下内容:

    MIC1LM/LINE1LM
    MIC1LP/LINE1LP
    MIC1RM/LINE1RM
    MIC1RP/LINE1RP
    MIC2L/LINE2L
    MIC2R/LINE2R

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    我已向您发送连接请求。 我很乐意查看您的示意图或布局,并随时提供反馈。 直接将它们发送给我会使它们远离公众的视线。

    此致,
    -Steve Wilson