This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1EVM:AVCC转换速率

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/630164/tpa3111d1evm-avcc-slew-rate

部件号:TPA3111D1EVM

我根据TPA311D1PWPR音频放大器的TPA3111D1EVM参考原理图创建一个设计。 10欧姆1/4瓦电阻器会在某些板上随机燃烧。  查看TPA3111D1PWPR的数据表,建议将100K欧姆电阻器与AVCC串联。  但图17仅显示了与引脚14串联的100k欧姆电阻器,而不是引脚7。  这是正确的接线吗?  AVCC的转换速率在微秒范围内。 这些IC此时是否被视为损坏,因为这超过了微秒规格?   

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Jonathan! Shawn将查看您的问题。 此外,我们清楚地知道您正在使用EVM原理图,对吗? 此外,您的电源电压是多少?您正在行驶的负载是多少? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff,您好,我附上了我们正在使用的示意图。  如您所见,AVCC没有100k电阻器。  MAIN_PWR_RAIL的电压范围为16.7V至11V,我们正在驱动4欧姆负载(Goldwood P/N GW-204/4S)。  加电时的转换速率约为200V/ms。 感谢您的快速响应!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonathan:

    在数据表中的图17中,PVCC和AVCC之间使用了一个10欧姆电阻器,以防止高频噪声进入 线性模拟电路。   还有100kOhm电阻器用于14号引脚。 由于 引脚14 不是 电源输入引脚(与引脚7不同),它实际上是一 个模拟输入控制引脚。 因此,当PVCC 转换速率 太高时,100kOhm电阻器用于保护引脚。 转换速率大于10V/ms时,通常需要电阻器。

    此致,

    郑少文    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    如果100K欧姆电阻器未与引脚14串联,并且转换速率较大,则故障模式是什么? 我们看到了10欧姆1/4瓦电阻器的燃烧。 执行了一项测试,10欧姆电阻器被0欧姆电阻器替换,这会导致IC在几次通电循环(小于10)后出现灾难性故障。 我假设/希望100k欧姆电阻器能够解决这些问题。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jonathan:
    如果没有100kohm电阻,并且插针14上的转换速率非常高,则插针可能已损坏。 能否测量针脚14上的电压? 这是预期的吗? 如果此针脚损坏并被驱动至低电压,则10欧姆电阻器上的电流将非常高,这可能会使电阻器烧坏。 请记住,如果AVCC转换速率较大,则需要100kOhm电阻器。
    此致,
    郑少文