This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862:I2S通道寄存器

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1862, PCM1865, PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/629807/pcm1862-i2s-channel-registers

部件号:PCM1862
主题中讨论的其他部件: PCM1865, PCM1864

你(们)好

我正在尝试将I2S配置为以16位模式向左和向右读取。

采样频率:BCLK 48 kHz

我想将VN1M + VN1P读作差分值和左右单通道


我需要配置I2S和PCM以获取读数。
我需要哪个缓冲区来读取RXBUFF0,RXBUFF1?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arun,

    我恐怕我们无法理解这个具体问题,请你详细说明一下限制性商业惯例的含义吗?
    PCM1862应该能够在差分模式下配置VIN1x输入,并将信号路由到两个ADC。 这是您所需的配置吗?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    我想以16位模式分别读取右侧通道VINR1和R3
    请发送PCM设置
    I2S数据包将如何来自PCM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arun,

    如果要分别从VINR1和VINR3获取输入,则应将每个输入路由到选定的左或右ADC。 这是通过配置第0页的寄存器6和7来实现的。 I²S接口在第0页的寄存器11中配置,对于16位I²S格式,应写入0xCC。 I²S格式的16位数据将以类似于24位配置的方式由设备进行流式传输(如“串行音频接口计时详细信息”部分所示)。

    此致,

      -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    感谢您的重播。

    有两个ADC - ADC 1和ADC2,如果我配置0x06和0x07,我可以为ADC1获得左右数据。
    我可以将ADC2配置为左侧和右侧的差分值。

    数据包的外观如何,第一个ADC 1左-右,第二个ADC 2左-右?
    您能否提供ADC1和ADC2的任何示例/参考波形。

    具有LRCLK,BCLK,DOUT的任何控制器I2S配置,以了解左侧机架的I2S设置。

    -阿伦库马尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arun,

    感谢您的反馈。 PCM1862只有一个可用的立体声ADC,在 数据表中称为ADC 1。 ADC 2仅适用于PCM186x系列的4通道器件PCM1864和PCM1865。 如果您需要使用4个ADC通道,最好还是考虑使用PCM1864。

    PCM1864有两个DOUT引脚,用于以I²S ²的格式传输每对ADC的数据:

    DOUT1:ADC1[L],ADC1[R]

    DOUT2: ADC2[L],ADC2[R]

    在TDM模式下,数据可以按照第0页:寄存器12中的指示进行处理。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师