This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLV320ADC3101:TLV320ADC3101

Guru**** 2531790 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101, TPA3112D1, TS3A227E, TLV320AIC3104, TLV320AIC3204, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/629502/ccs-tlv320adc3101-tlv320adc3101

部件号:TLV320ADC3101
主题中讨论的其他部件: TPA3112D1TS3A227ETLV320AIC3104TLV320AIC3204TLV320AIC3254

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

  现在,我使用 TLV320ADC3101来编解码音频,使用 TPA3112D1 来编解码放大器和用于我的应用的插孔3.5 mm。

我希望耳机未连接到插孔3.5 mm ,然后 TPA3112D1 连接到放大器,但   耳机 连接到插孔3.5 mm ,然后 TPA3112D1 连接到放大器时不运行。所以

 TLV320ADC3101是否 可用于指导驾驶员操作耳机?  

  感谢您的支持。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toan,您好,

    遗憾的是,TLV320ADC3101不具备耳机检测功能。 您可能需要检查几个耳机检测器IC,如 TS3A227E。

    我们还有其他具有耳机检测功能的音频编解码器,如果这是一个选项,请与您分享有关您的应用程序的更多详细信息,以便我们推荐最佳编解码器选项?  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们将使用编解码器音频,其规格与TAS5720相同,但我们还需要耳机检测。
    你可以给我看任何选项,对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toan,您好,

    您能否分享有关您正在查找的编解码器的更多详细信息? 我们的TLV320AIC3104是一款基本编码,无需高级处理,您也可以查看TLV320AIC3204,该编解码器具有更好的性能和更多处理选项。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们需要 一个编解码器音频,它能使用Amazon echo提供类似输出的质量。 您认为我们是否需要对过滤或调谐有帮助的miniDSP?

    我看到 TLV320AIC3204 不带miniDSP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toan,您好,

    TLV320AIC3204的miniDSP选件是TLV320AIC3254。 此器件具有完全可配置的miniDSP,能够执行音频信号调节和基本算法(如DRC,AGL,滤波等)。两种器件的性能都相当好。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师